비카코리아

제조사로부터 직접 계측 기술 주문

안전하게, 빠르게, 쉽게: 비카코리아 온라인 쇼핑몰에 오신 것을 환영합니다!
WIKA 압력, 온도 및 레벨 계기 표준 포트폴리오에서 적합한 제품을 선택하세요. 특정 계기 버전이 필요하신가요? 걱정하지마세요: 컨피규레이터로 사용자의 요구사항에 맞게 원하는 계기를 변형할 수 있습니다.

제품 선정, 주문, 배송까지 WIKA에서 한번에!
온라인 쇼핑몰에서 WIKA의 고품질 제품들을 구매하실 수 있습니다:

  • 압력 게이지
  • 디지털 압력 게이지
  • 압력 센서
  • 압력 스위치
  • 다이어프램 씰 시스템
  • 밸브 및 일반보호장치
  • 전기 액세서리
  • 온도 트랜스미터
  • 온도 스위치
  • 바이메탈 온도계
  • 디지털 인디케이터
  • 프로그래밍 유닛
  • 디지털 압력 게이지

도움이 필요하신가요?
영업시간 (월 – 금: 09:00 – 18:00) 내 전화 (02-869-0505) 또는 실시간 채팅을 통해 기술 지원을 받아보실 수 있습니다. 영업시간이 아닐 경우, 메일 (Miyoung.Kim@wika.com) 로 연락해주시기 바랍니다.


한 눈에 보는 WIKA

당신의 비지니스 파트너
WIKA 그룹은 10,200 명 이상의 우수한 직원이 근무하고 있으며 압력 및 온도 측정 분야의 세계적인 선두업체입니다. 또한 레벨 및 유량 측정 및 교정 기술의 기준이 되고 있습니다. 1946년 설립 된 WIKA는 오늘날 다양한 고정밀 계기 및 종합 서비스 덕분에 산업 측정 기술의 모든 요구사항을 충족하는 강력하고 신뢰할 수 있는 파트너입니다.


비카코리아는 독일 WIKA그룹의 한국 지사로 국내 압력∙온도∙레벨∙유량 계측, 교정 장비, SF6 가스 측정기 산업 분야에서 독보적인 기업입니다. 이에 따라 온도 계측이 가능한 온도 센서:RTD’s, 써모커플과 써모웰, 압력 측정을 위한 다이어프램 씰과 압력 게이지등을 생산할 수 있는 제조 시설을 확보 및 운영해 왔으며 고객 서비스를 위한 영업, 품질 보증, 제품 기획 및 개발 등의 사업 운영 조직을 운영하고 있습니다.


우수한 기술력과 서비스
WIKA는 전 세계 제조 시설을 통해 유연성과 최고의 납기 실적을 보장합니다. 매년 5,000만 개가 넘는 고품질 스탠다드 제품 및 고객 맞춤 솔루션 제품을 1개에서 1만개 단위로 공급합니다. WIKA는 수많은 전액 출자 자회사 및 파트너와 함께 WIKA는 전세계 고객을 지원합니다. 당사의 숙련된 엔지니어 및 영업 전문가는 귀하의 유능하고 신뢰할 수 있는 파트너입니다.


환경 관리 
WIKA는 환경보호를 상당히 중요하게 생각하고 있습니다. WIKA 본사에서 IS0 50001, ISO 14001 인증을 취득한 것도 이와 무관하지 않습니다. 본사 생산시설에서는 ISO 14001의 요구사항을 충실히 따르고 있으며 또한 WIKA는 효율적인 안전보건, 고품질의 제품과 더불어 종합적인 에너지 절약과 환경보호를 주요 목표로 여기고 있습니다. WIKA는 보편적인 국제 환경법과 규제를 따르고 표준 기술을 잘 이해하는 인재를 채용하고 있습니다. 특히 독일 본사, 스위스, 중국, 인도 지사는 ISO 14001 인증의 보다 높은 요구사항을 충족하고 있습니다. 더보기

품질 정책
우리의 목표는 충성고객을 확보하는 것입니다. 우리 고객은 WIKA 제품을 품질 기준으로 여깁니다. 그러므로 우리는 고객의 니즈를 기준으로 삼으며 이를 중시합니다. WIKA의 모든 임직원은 항상 품질과 고객 만족도를 고려하고 성실히 업무를 수행하고 있습니다. 더보기

책임 의식
WIKA의 모든 직원들은 환경에 대한 책임 뿐만 아니라 기술 및 경제적 측면에 있어 실현 가능한 목표를 실천하며 고객의 요구 사항에 부응합니다. 각 개인은 우리의 목표를 실현하는데 기여하고 있습니다. 더보기

지속적인 개선
실제 결함 뿐만 아니라 결함의 원인도 제거해야 합니다. 따라서 결함 방지는 결함 제거보다 우선합니다. 우리는 지속적인 개선을 이론만이 아니라 일상적으로 실천하고 있습니다. 더보기